This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:无法仿真 LM5045、子电路中出现错误

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365343/lm5045-unable-to-simulate-lm5045-errors-within-subcircuit

器件型号:LM5045

论坛、您好

我一直在尝试使用 Eric Lee 的 LM5045模型在 pspice、qspice 和 LTspice 中、所有这些都没有太大成功。  

 

尤其是、我遇到了 COMP 节点的问题。

在极为有用的 ltspice 错误日志中、我看到子电路内 Comp2节点中有一个奇异矩阵。  

我想尝试修复 SPICE 模型、因为 LM5045是一款非常有用的芯片。  

我们是否知道可能会出现什么问题?

这需要很长时间、但有没有人在2011年仍使用 pspice 原理图来生成该网表库?

如果是、我将进行研究、并努力 为 LM5045发布一个改进型模型。  

感谢您的参与、各位工程师、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 提供的 PSPICE 模型旨在用于在 TI 的 PSPICE 上运行、当转换到其他仿真平台(qspice、LTSpice)时不受支持。 未加密模型不可用。

    Rgards,

    史蒂夫