This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34936EVM:非隔离式直流/直流转换器

Guru**** 2511005 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34936EVM, CSD19502Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364672/lm34936evm-non-isolated-dc-dc-converter

器件型号:LM34936EVM
主题中讨论的其他器件: CSD19502Q5B

您好!

您是否有任何 符合以下规格的评估板:22-30V 直流至19.5V 直流、高达14-15A。

此致、

明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,罗伯特

    抱歉、我们现在没有与您的规格相匹配的 EVM。

    但您可以使用此参考设计作为起点:(它基于 EVM)

    PMP21278参考设计| TI.com

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    感谢您发送电子邮件。  

    我已使用 WEBENCHRegistered电源设计器基于  

    LM34936RHFR、类似于 LM34936EVM。 我附上了结果。 这种高效设计到 22-30V 直流转19.5V 直流、14A。 或者 PMP21278参考设计是否 是更好的选择?  

    此致、

    明亮

    e2e.ti.com/.../3343.WBDesign20.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、亮!

    两者看起来都适合我-因此使用 Webench 设计可能是最简单的。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、  

    感谢您发送电子邮件。  

    考虑到我发送的有关  LM34936RHFR 的仿真表 Webench、 每个4个开关只能使用一个 MOSFET -器件型号 CSD19502Q5B?  PMP21278参考设计  对4个开关分别使用2个 MOSFET。 对于4个开关中的每一个、使用两个并联 MOSFET 的优缺点是什么?

    此致、

    明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、亮!

    当2个 MOSFET 并联时、您将获得:

    -降低 R_DS,ON (除以2 ),从而降低导通损耗。

    -由于面积较大,热分布更好

    -将有更高的开关损耗,因为你必须切换2栅极电荷。

    因此、它最终需要定义电路的热性能、散热、散热和冷却。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    感谢您的回复。  

    此致、

    明亮