This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:是否可以将两个 RECT 引脚保持未连接状态?

Guru**** 2560730 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00318, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365298/bq51003-is-it-ok-to-leave-the-two-rect-pins-unconnected

器件型号:BQ51003
主题中讨论的其他器件:TIDA-00318

是否可以将两个 RECT 引脚保持未连接状态?

数据表显示了连接在一起但未连接到第34页11.2布局示例中的任何其他内容的两个 RECT 引脚。

但 RECT 状态的引脚说明: 内部同步整流器的滤波电容器。 将一个陶瓷电容器连接至 PGND。 取决于
具体功率级别、该值可能是4.7 μF 到22 μF。

此外、AD 引脚 Clamp1、Clamp2、FOD 和 BGA 引脚未连接到此"布局示例"中的任何部分、如果设计中不需要这些引脚、这一点很有意义。

如果数据表正确、这些未连接的引脚将省去制造"焊盘中的过孔"PCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,罗伯特

    "是否可以将两个 RECT 引脚保持未连接状态?" --它们需要连接;需要滤波电容器。

    "此外、AD 引脚 Clamp1、Clamp2、FOD 和 BGA 引脚未连接到此"布局示例"中的任何部分、如果设计中不需要这些引脚、这是合理的。" --需要引脚 和组件, PCB 的背面有更多的连接。  使用焊盘中的过孔。

    评估板(EVM)用户指南将 在此处提供有关布局的更多信息。

    另请参见 TIDA-00318、这是 BQ51003的小型化应用。