This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:VGS 之间需要电阻

Guru**** 2505885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365021/ucc24612-need-for-resistance-between-vgs

器件型号:UCC24612

大家好、

电阻器通常放置在次级侧同步整流器 IC 的 VGS 之间、但数据表中没有具体说明。

IC 内部是否有防止栅极电压故障的功能?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快与您联系。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、添加栅极电阻器以抑制可能由迹线电感和栅极电容导致的振铃。

    大多数设计人员通常会将电阻设置在2.2到5.1之间以减少振铃。

    过去、根据我设置的最大电阻值、可实现最大电流。

    R =或< Vgate/Idrive_max。

    要严重抑制振铃、可使用以下公式。  它将 Q 设置为1。

    L 是引线电感、C 是 FET 栅极电容。  

    R = (L/C)^0.5

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回答、但我的问题是栅极-源极电阻。

    在某些情况下、它用于防止错误操作、但 TI 的数据表或 EVM 中均未提及。

    该 IC 是否具有防止栅极故障的特殊功能?
    如果没有功能、是否可以在栅极和源极之间放置一个电阻器?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobayashi San、

    请查看 TI.com 上的 EVM 设计

    https://www.ti.com/lit/ug/sluubv6/sluubv6.pdf

    您可以放置一个介于10欧姆之间的电阻器。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的答案是关于栅极电阻。

    如果在 FET 栅极出现振铃、将产生设计错误行为。

    该器件没有防止运行的特殊功能。

    您可以根据需要、在拉电流处添加电阻栅极。  但是、如果您这么做、我建议添加1K 或更大的值、以免降低栅极驱动的速度。  

    几年前、在栅极到源极之间通常会增加10千欧。  

    此致、