This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51430:Web 工作台推荐电感器的额定电流较大令人困惑

Guru**** 2588115 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51430EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365263/lmr51430-web-bench-recommended-inductor-has-confusing-large-current-rating

器件型号:LMR51430

我使用 Web Bench 电源设计器设计了降压转换器 Vin-20V-30V;Vout=12V @ 0.5A。  推荐的电感器的电流额定值高于9.5A (一个高达18A!)。  这似乎过度、会给我的设计增加不必要的成本和尺寸。  数据表中只有一个有关电感器纹波电流的公式。  Web Bench 将300mA 列为电感器纹波电流。   我不认为额定电流这么大的原因。 有人能向我解释一下吗?  电感器所需的实际额定电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电感器饱和电流额定值通常应高于器件的峰值电流限值。  

    这个设计建议听起来好像 是为这个应用选择一个经过度设计的电感器。

    通常、对于大多数设计、 考虑到电流限制约为典型值4.76A、您只需要选择饱和电流为5A 的电感器。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    a。那么、为了检查我的理解程度、您所参考的电流限制是一个持续时间很短的瞬时电流?  因此、饱和电流是否超出电感器的直流电流额定值?

    b.哪些情况会导致电路达到这些峰值电流?

    那么、电感器的直流电流额定值是否会基于最大输出电流加上 rms 纹波电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    a:i 根据故障状况(过载或短路)、持续时间会有所不同。 如果这是一种过载条件(Vout 上的电阻很低、但不足以使0Ohm VOUT 短接至 GND)、它将进入逐周期电流限制状态。 如果持续支持 Vout 至 GND、则它将进入短时断续模式。 在这两种情况下、峰值电感器电流都在 ISC 上下降。

    B.见上文的解释

    C.查看电感器时、我要确保饱和电流位于 ISC。 在本例中、饱和电流是电感器降额10%的电流。 对于 LMR51430EVM、使用的电感器为  7447714068。  

    查看电感器数据表、了解6.8uH 电感器会降低10%(例如6.8uH 至~6uH)、电流约为6.7A、高于数据表中4.76uH 的典型值、这使得 EVM 电感器成为合适的元件。  

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、根据我的理解、只有在负载发生故障时才会达到电流限值?  那么、如果我有一个很好控制的负载、电感器电流额定值会低得多?