This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:使用锂聚合物电池生成-5V 电压

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27761, LM2682

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363554/lm27761--5v-generation-from-a-li-po-battery

器件型号:LM27761

我已使用 LM27761从典型锂聚合物电池(3.7V)生成-5V。 但是、我只能在  LM27761的输出端获得-3.47V。 我在下面共享我的电路;

如以下数据表中的应用信息所示、使用2.7V 至5.5V 范围内的正电压到可通过外部增益设置电阻器配置的负输出电压、我尝试获得-5V。

但是、即使我使用数据表中的计算值来确定电阻器值并遵循典型应用设计、它也不起作用;

我想知道是否使用该元件从典型的锂聚合物电池生成-5V 电压? 我是不是错过了什么?

提前感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fatih、您好!

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    LM27761由反相电荷泵和 LDO 组成。 意味着、电荷泵在第一级中反转输入电压、从而在电容器 C3处产生-Vin。 然后 LDO 根据电阻分压器调节 VOUT。 如果您的输入电压为3.7V、那么电荷泵将从中生成-3.7V (无负载的最佳情况)。 LDO 还具有从 VOUT 到 VOUT 的一些压降、因此|Vin|始终小于|Vin|。

     LM2682 搭配 LDO 可能是您的理想之选。 LM2682数据表 在图7中展示了另一种具有 OPV 的替代应用。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    非常感谢您的答复和有用的信息,我真的很感激。   您的建议"LM2682 与 LDO 结合"听起来是合适的解决方案。 我一定会考虑的。

    另一方面、我弄清楚并观察了 LM27761的工作原理。 但是、此产品有一些令人困惑的地方。 在 Mouser 网站中、 LM27761似乎 具有如下图所示的"升压拓扑";

    我还在数据表中看到了升压开关频率;

    当您读取应用信息时、似乎可以将 2.7V 至5.5V 范围内的正电压反相为负输出电压  可通过外部增益设置电阻器进行配置。  

    这是因为、在输出电压设置公式中、VOUT 仅取决于反馈电压和电阻器。

      

    似乎 VOUT 独立于 VIN。 就像您具有 2.7V 至5.5V 范围内的正电压、您可以使用电阻器来配置 VOUT。

    我只是想消除这种困惑、

    供您参考

    再次感谢您的帮助

    此致、

    法蒂赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fatih:

    非常感谢您提供宝贵的反馈。 我将转发这些信息、并询问是否可以对数据表进行更新以避免此类混淆。

    谢谢、此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fatih、您好!

    我还建议评估 TPS63700 器件、该器件可能适合您的应用需求。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

     TPS63700 器件看起来非常完美地满足我的应用需求。 我可以直接实施数据表中的典型应用电路、从而从锂聚合物电池中获取-5V 电压。

    非常感谢您的建议和兴趣。

    非常感谢您的帮助

    祝您一周愉快!

    很好的酒店

    法蒂赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    祝大家度过美好的一周。

    此致、

    Andreas。