This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923654:使用 TPS922054/5在48Vin 和25Vo/3AIO 条件下驱动是否没有问题?

Guru**** 2602745 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922054, TPS922052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365551/tps923654-is-it-no-problem-to-use-tps922054-5-to-drive-under-48vin-and-25vo-3aio-conditions

器件型号:TPS923654
主题中讨论的其他器件:TPS922052、TPS922054

周老师、您好!

我可以就你对我下面的问题所作的答复向你提出问题。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351434/tps923654-can-tps923654-be-used-for-led-lighting-with-vin-24v-vout-vf-50v-and-io-3-5a-conditions/5166721?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=kazuya#5166721

您在本主题中说、  由于热限制、您可能需要并联两个 TPS922052/3、以实现 Vout (Vf)=50V 和 IO=3.5A 的输出功率。

如果使用空气或水冷却系统可将 TJ 保持在125C 以下、那么 使用  TPS922054/5在新条件48V 和 25V/3AIO 下驱动是否没问题?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    如果使用空气或水冷却系统  时 TJ 可以保持在125°C 以下,使用 TPS922054/5在新条件下驱动是否没问题 ?48Vin 和25Vo/3aio?

    可以。 没有问题。 如果设计和布局良好、单个 TPS922054/5可以处理这种功率输出、而无需散热器等额外的散热方法。

    此致、

    周老师