This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EP:EP

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365159/iso5852s-ep-iso5852s-ep

器件型号:ISO5852S-ISO5852S EP

/RST 输入上的上拉电阻器的值是多少。

 与/FLT 和 RDY 引脚上的上拉电阻是相同的值还是50k Ω。

数据表中尚不清楚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephane、您好!  

    nRST 的内部上拉电阻典型值也为50kOhm、nRST 引脚的低电平泄漏电流为100uA 很明显。  

    希望这对您有所帮助。  

    薇薇安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢