This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:询问 TPS259830ONRGE (断路器)

Guru**** 2594450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25983EVM, TPS25983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350222/tps25983-inquiry-about-the-tps259830onrge-circuit-breaker

器件型号:TPS25983

您好!

我的客户已购买 TPS25983EVM、正在将其替换为 TPS259830ONRGER IC 进行断路器测试后对其进行测试。

用它们改变的跳线设置如下所示。

 - J4:1-2位置接地短路

 - J10 : 7-8位置设置20 A

 - J11 : 3-4位置设置1秒重试延迟

他们证实、当负载增加到20A 以上时、断路器正常工作、并在 T_idimer 超时后关断。

但是、只有在完全清除负载后、才能通过自动重试恢复正常运行。

问题1: 只有当负载完全清除时、才能通过自动重试恢复正常运行、这是否正确?

问题2. 操作断路器后、如果负载降至 ILIM 设置值以下、是否有办法立即恢复正常运行?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    否、如果负载再次恢复到正常值(在 ILIM 内)、器件应能够恢复正常运行。 您能否分享有关他们正在进行的实验的更多细节?

    详细信息、例如加载值、过载值、任何波形、它在一些退休或根本没有恢复后正在恢复。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ARUSH Gupta

    你好,我 seonyeong。

    感谢您的答复。

    这个问题是我提出的。

    我目前正在使用 TPS25983 EVB 进行测试、在12V 输入电压、电流限制为20A 的条件下、该器件已被断路器 IC 取代。 我已经确认、当向 Vout 施加超过20A 的负载时、会出现 Vout 的截止值、从而触发 nRETRY。 nRetry 设置为无限、间隔为1秒。 测试环境涉及通过电源为 EVB 供电并使用加载程序为负载供电。

    1. 即使在实际产品配置中没有负载、在 nRETRY 期间、当 Vout 下降时、EVB 无法恢复的原因是否可以简单地归因于使用加载程序进行的测试? (我希望它能在负载从21A 降至19A 时工作。)
    2. 当负载增加到超过限流值时、IC 被声明为无限制释放电流、直到它暂时切断。 在本例中、断点是什么? 即使在30A 左右也不会造成损坏吗?
    3. 我们是否可以将断路器和电流限制之间的根本区别视为仅是从第一次发生过流到闭锁的中断方法?
    4. 我打算在此产品背面使用接线盒风扇。 此产品是否适合此类解决方案? 或者、您是否推荐具有匹配规格的类似器件? 如果有,请提供建议。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    您能否确认您使用的电子负载模式。 如果您使用 CC 模式、您能否使用 CR 模式快速尝试该实验。 在过流保护中、具有电子负载 CC 模式的电子保险丝可能导致意外波形、因为两者都是电流源并串联连接。  

    关于您的问题、

    1. 如前所述、器件应该会恢复。 我在您的实验中看到了这一点。 从21A 变为19A 时、器件无法恢复。 您能告诉我它正在恢复的时间。 您是被迫完全关闭电子负载、还是仅关闭到一些较小的负载、如10A 或5A。
    2. 有任何波形吗? 电流是否也超过施加的负载? (是高于电流限值的瞬态还是稳态电流
    3. 当超过电流限值时、CB 器件将停止输出。 CL 器件会将电流限制到 ILIM、因为这会导致器件消耗过多功率、因此器件将由于热关断而最终关闭、以确保自身安全。
    4. 我假设您是根据您的要求选择此器件的。 是的、此器件适合此应用。 您还可以使用 EVB 评估此情况并连接所需的负载。  

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    它仅在我关闭电子负载并完全移除电流时有效。

    如果我在电子负载中将其设置为24A、它的输出就像在电源中使用24A 一样。 没有实际测得的波形。

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    您能否确认电子负载模式。 是 CC 模式还是 CR 模式? 此外、如果之前使用了 CC 模式、您可以使用 CR 模式重新执行实验。  

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ARUSH:

    我确认加载器模式为 CC。我将使用 CR 进行测试。 

    我会在确认后再作答复。 

    比您
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    当然、我们将在您获得新结果后进行讨论。

    谢谢!
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ARUSH:

    检查后、装载程序似乎工作错误。

    因此、我测试了使用风扇而不是加载器。

    该风扇通常以5A 左右的电流运行、启动时会增加到8A。

    因此、它经常失败、然后重复重试。

    如果我稍等一会儿、它可能会重新启动、然后开始工作。

    (断路器/无限模式/限值5A、12V 工作电压)

    我想即使在5A 电流限制条件下、也要以8A 峰值启动电流稳定地操作风扇。

    在这种情况下、除了提高限制电流之外、是否有其他方法可以克服这种情况?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    再讨论新问题。 我要确认、 您是否能够解决您之前的问题?

    关于新问题、您是否需要消隐计时器、即在一些延时时间内、过流故障会持续存在。

    如果愿意、您可以使用计时器引脚来添加一些消隐时间。

    如果否、您能否再次说明问题。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI ARUSH

    感谢您的回答。

    我解决了上一个问题。

    我想我可以用您的答案(使用消隐计时器)解决我的问题

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个问题、

    现在我的 EVB itimer 电容器=> 4.7uF

    此设置是否有任何问题?

    是否有最大(有限)时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    很高兴听到这个消息。

    如果没有其他后续问题、请点击 Resolve (已解决)。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    您能否回答上述客户的其他问题?

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、Kim、您好、

    首先、我表示歉意。 我错过了您的其他回复、并从跟踪中删除了该主题、因此从未意识到您的新问题。

    相关的问题。 如果您希望保持非常高的 itimer 值、则必须相应地设置 dVdt (启动压摆率)。

    ...  

    在这里、如果您看到、如果您增加 itimer 电容、则需要增加栅极高电平时间、这可以通过增加 dvdt 值来实现。 第7.5节中的表给出了其他变量值。

    如有任何后续问题、请在此答复。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它没有附加我在上面尝试共享的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ARUSH

    感谢您的回复

    我想知道​​重试时间的最大值和最小值。

    需要将多大的电容器值设置为3秒?

    我想知道在按如下方式设置时的电容器值。

    nRetry = 16

    nRetry_Delay = 3s

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    是否要设置3秒重试延迟或 itimer 消隐时间?

    既然您已经构建了新线程、我们可以转移到该线程吗。 请在该主题中进行回复。

    单击"已解析"以关闭该主题帖。

    此致、
    阿鲁什