This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2597:PSpice 仿真

Guru**** 2811165 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363767/tps2597-pspice-simulation

器件型号:TPS2597
主题中讨论的其他器件:TPS2595TPS25947

我为此部件下载了 PSpice 文件。 我们有 Orcad PSpice、我在尝试运行时收到错误消息。  

错误(ORCAP-1653:无法加载文件

我是否需要使用 PSpice for TI 来运行该文件?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darrell、

    不需要、您不需要为 TI 使用 pspice 即可打开文件。 您应该能够在 Orcad PSpice (Capture CIS 工具)中打开文件。

    我不确定具体要执行哪些步骤、但我在从 TI.com 下载并解压后打开了 SPICE 模型。 您是否解压缩了文件? 您可以在软件中加载.opj 文件。 您使用的确切软件和版本是什么?  

    此致、
    阿鲁什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    您拥有哪个版本的 OrCAD PSpice?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darrell、

    我使用 OrCAD 17.4-2019打开模型。 您还能共享您的版本吗? 如果该版本存在问题、那么我们了解它将会有所帮助。

    此致、
    阿鲁什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arush,

    我使用的是相同版本 Orcad 17.4-2019 P001。 这些文件是否要求访问任何需要管理员权限的文件夹? 我没有管理员权限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darrell、

    我认为您不需要管理员权限。 您可以尝试打开其他型号的器件吗? 您可以尝试 TPS2595或 TPS25947模型来检查是否可以打开它们。 您还可以尝试 pspice for TI 以检查它是否可以在您的系统中打开。 我个人更喜欢 Orcad 而不是 pspice。 您是否正在打开.opj 文件?

    此致、
    阿鲁什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了 TPS259520、它可以正常工作、但当我打开它时收到此错误。 我正在使用.opj 文件来启动仿真。 我正在等待它安装 PSpice for TI、以便我尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够在 PSpice for TI 上运行它、这就是我要使用的。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、很高兴听到这个消息。 我现在将关闭此主题帖。 如果您有任何疑问、可以在此处进行评论。  

    单击已解析也可从终端将其关闭。

    此致、
    阿鲁什