This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:PWM 调光

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365310/lm3409hv-pwm-dimming

器件型号:LM3409HV

您好!

我正在构建一个基于 LM3409HV 的 LED 驱动器、试图复制一个水族馆 LED 驱动器(基于同一个 IC)

我的驱动器工作正常、但在低 PWM 级别下调节强度除外。

原来的司机有一个"月光"的特点,将强度设置在1%在夜间有一个非常昏暗的光线。

在我的驱动器上、PWM 信号由 PCA9685 I2C 扩展器提供。 如果我将其设置为1%、LED 亮度将比原始驱动器高得多。

我有一个非常"大"的阶跃、从0%到1%。

在这里、您可以看到它是如何看待来自原始驱动器的 PWM 信号的:

从我的内部版本:

问题出在哪呢? 非常感谢!

此致

西莫内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simone、  

    无法打开图像。 您可以再次上传吗? 谢谢。  

    XG