This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73100EVM:数字开关

Guru**** 2781665 points

Other Parts Discussed in Thread: LM73100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362235/lm73100evm-digital-switch

器件型号:LM73100EVM

您好!

我想在 LM73100EVM 上更改 U2的 OVP、但未获得结果、请帮助查看我在以下6个步骤中错过了什么?

1) 1)已测试 EVM 上的默认设置、并在 OVP=13.76V 且 R17=191K 时工作。

2) 2)使用下面的过压公式、在 R14=2M 时、我计算出 OVP=22V (Vov)时 R17=113k。

Vov=1.2*[(2M+113K)/113K]

3) 3)我在 EVM 上将 R17从191K 替换为113K。

4) 4)将电源输入连接到 EVM、从3V 开始、每阶跃缓慢增加1V。

5)当电源电压电平超过默认的 UV = 10.84V 设置时,我可以看到 LM73100开始供电。

6)当电源电压增加到15V 时,我注意到电源电压下降到零,消耗了最大电流(看起来像短路)。

而我期望 LM73100在电源电压输入达到22V 之前继续传导电流。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我认为 TVS D18发生了击穿。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kunal、

    我删除了 D18、然后继续测试 LM73100EVB (负载开关)、并注意到以下问题:

    1) LM73100EVB 的过压(OV)、欠压(UV)和电源正常(PG) LED 在 从电源接收20mA 时工作。 但是、当电源电流设置为输出1A 至 LM73100EVB 以重新测试 OV UV 和 PG 时、负载开关无法导通(OV、UV 和 PG 不工作)、是否有设置使负载开关在高电流1A、2A 或3A 下工作?

     

    2) 2)对于 OV 测试:

    -电源电流设置为向负载开关输出20mA。

    -在 LM73100EVB 上、对于 C6=3300pF、J2在引脚1-2处是跳线。

    当电源电压超过 OV = 13.76V 且电压电平降低至12V 和11V 后、负载开关无法自行恢复(无法自动打开)。 但是、如果在引脚3-4或引脚5-6选项上使用 J2跳线(请参阅下图)、则负载开关可以自动恢复。 请问这是否正常,原因是甚么?

     

    下面的显示了使用通道1进行测试时 LM73100EVB 的跳线设置:

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    在您的测试中、您是否在输出端施加了一定的负载?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    是的、EVB 板连接到电子负载(设置为连续电流模式)以模拟我们的器件。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 负载电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    当我将负载电流设置为消耗10mA 时、负载开关可以工作。

    但是、当我将"Load Current"设置为接受1A 时、负载开关无法打开。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    不建议将 CC 模式下的 ELOAD 与电子保险丝一起使用。 请使用 CR LOAD。

    此致

    G·库纳尔