This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:由主机 MCU 在不连接 EEPROM 的情况下进行的 TPS25750配置

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361829/tps25750-tps25750-configuration-by-host-mcu-without-connecting-eeprom

器件型号:TPS25750
主题: TPS25751中讨论的其他器件

尽管主机 MCU (TPS25750从器件 I2C)(不带 EEPROM)(TPS25750主器件 I2C)遵循了 TPS25750配置技术手册中的流程图、但该器件在写入补丁突发数据后仍保持在补丁模式。 如何使用无 EEPROM 的 MCU 将 TPS25750配置为从补丁模式更改为应用模式? EEPROM 是否强制使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moeez:  

    TPS25750需要 EC/MCU 或 EEPROM 在启动时存储和加载 PD 配置。 如果使用 EC/MCU 来加载 PD 配置、则需要遵循以下步骤(基于技术参考手册中的流程图):

    检查 PD 模式(APP 或 PTCH)的寄存器0x03

    2.如果 PD 处于 PTCH 模式、启动 PBMx 序列

    3.通过向 Data1 (0x09)写入以下输入数据来准备 PBMs 命令:

    4.在将 DATA1 (0x09)写入正确的输入数据后、通过写入 CMD1 (0x08)寄存器来发送 PBM

    5.查询 CMD1 (0x08)寄存器、直到读数为0

    6.查询 DATA1 (0x09)寄存器、直到其读数为0

    7.开始从步骤3将补丁捆绑包写入指定 I2C 目标地址(字节5:I2C 目标用于下载补丁、此 I2C 目标地址与 ADCINx 引脚配置的 I2C 从器件地址不同)

    8.编写完整个补丁捆绑包后,在发送 PBMC 命令之前延迟500us。  

    9.查询 CMD1 (0x08)寄存器、直到读数为0

    10.查询 DATA1 (0x09)寄存器、直到其读为0

    11.读取 PD 模式(0x03),查看 PD 是否处于 APP 模式

    如果可能、您能否捕获 I2C 波形并将示波器捕获发送给我、以便我在结束时查看?  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试了相同的过程、但 TPS25750仍处于补丁模式。 我附加了 I2C 迹线。 是否有可通过软件复位 TPS25750的 I2C 命令、或者是否有其他方法执行软件复位?  

    https://drive.google.com/file/d/1lCG_5du0IIecv6Mv7YkLh4OT2j8xS5-q/view?usp=drive_link

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moeez:

    让我回顾一下日志,并返回给你从我的结论。  

    要复位 PD、可使用以下命令之一(摘自《TPS25751技术参考手册》):

    'GAID'是一种软复位、它将重新启动 PD 并使其回到其应用配置状态(如果已加载配置)、而'GAID'是一种硬复位、它将 PD 控制器设置为从其 ROM 启动以强制 PD 器件返回到 PTCH 模式。  

    我们建议对于从 TPS25750切换到 TPS25751的新设计、有关更多详细信息、请访问此链接: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346998/faq-tps25751-migrating-from-the-tps25750-to-the-tps25751 

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林