This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922052:关于高速 ILED 瞬态波形的问题。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363810/tps922052-question-about-high-speed-iled-transient-waveform

器件型号:TPS922052

大家好!

我的一个客户正在考虑将 TPS922052用于其新产品。

目前、他们有关于此器件的以下问题。
请你给我答复吗?

问:
TPS922052数据表指出该器件可驱动脉冲宽度为150ns 的 LED。
他们希望看到以150ns 的脉冲宽度驱动 LED 电流时的波形。
您能给我发送一个示例波形吗?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我们在数据表中提到的150ns 是指 IC 可以识别并因此内部开关 FET 可以  采取行动的最短 PWM 导通时间。 请参阅 数据表中的第7.5节"电气特性"。

    如果我们只考虑 IC 的反应速度、最小电流脉冲宽度的想法为150ns。 但在实际情况下、很难产生150ns 的完美方波电流脉冲、因为始终存在电感和输出电容、这会限制电流上升/下降时间。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    非常感谢您的答复。

    我知道150ns 是指器件作出反应而不是 LED 电流脉冲宽度的最短时间。
    我可以再问一个问题吗?

    问:
    当 EN/PWN 信号变为高电平时器件开始工作后、用于将 LED 电流增加到目标电流的 SW 引脚的最大导通占空比是多少? 是否像 TI DCDC 转换器控制方法的 DCS 方法一样100%占空比?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我目前不在办公室。 我将在今天晚些时候回到办公室答复你们。 感谢您的理解。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:


    当 EN/PWN 信号变为高电平时器件开始工作后、用于将 LED 电流增加到目标电流的 SW 引脚的最大导通占空比是多少? 它是否像 TI DCDC 转换器控制方法的 DCS 方法一样100%占空比?[/quot]

    很抱歉、我不熟悉 DCS-Control。

    TPS922052的控制模式为自适应关断时间电流模式。 对于 TPS922052、在器件已经启动(因此我们可以假设软启动结束)之后、当 EN/PWM 从低电平变为高电平时、开关 FET 将开启。 FET 将一直保持导通、直到  电流流经它达到由 COMP 引脚确定的峰值电流电平。  

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    非常感谢您的回复

    我了解到  TPS922052 开关 FET 将保持导通、直到  电流流经它达到 COMP 引脚确定的峰值电流水平。  

    这是我实现快速电流上升所需的函数。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    不用客气。 我将关闭该主题。 如果您有任何其他问题、请随时再次与我联系。

    此致、

    周老师