大家好!
我的一个客户正在考虑将 TPS922052用于其新产品。
目前、他们有关于此器件的以下问题。
请你给我答复吗?
问:
TPS922052数据表指出该器件可驱动脉冲宽度为150ns 的 LED。
他们希望看到以150ns 的脉冲宽度驱动 LED 电流时的波形。
您能给我发送一个示例波形吗?
非常感谢您的答复。
此致、
和也。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kazuya:
我们在数据表中提到的150ns 是指 IC 可以识别并因此内部开关 FET 可以 采取行动的最短 PWM 导通时间。 请参阅 数据表中的第7.5节"电气特性"。

如果我们只考虑 IC 的反应速度、最小电流脉冲宽度的想法为150ns。 但在实际情况下、很难产生150ns 的完美方波电流脉冲、因为始终存在电感和输出电容、这会限制电流上升/下降时间。
此致、
周老师
周老师、您好!
非常感谢您的答复。
我知道150ns 是指器件作出反应而不是 LED 电流脉冲宽度的最短时间。
我可以再问一个问题吗?
问:
当 EN/PWN 信号变为高电平时器件开始工作后、用于将 LED 电流增加到目标电流的 SW 引脚的最大导通占空比是多少? 是否像 TI DCDC 转换器控制方法的 DCS 方法一样100%占空比?
再次感谢大家、此致、
和也。
尊敬的 Kazuya:
问
当 EN/PWN 信号变为高电平时器件开始工作后、用于将 LED 电流增加到目标电流的 SW 引脚的最大导通占空比是多少? 它是否像 TI DCDC 转换器控制方法的 DCS 方法一样100%占空比?[/quot]很抱歉、我不熟悉 DCS-Control。
TPS922052的控制模式为自适应关断时间电流模式。 对于 TPS922052、在器件已经启动(因此我们可以假设软启动结束)之后、当 EN/PWM 从低电平变为高电平时、开关 FET 将开启。 FET 将一直保持导通、直到 电流流经它达到由 COMP 引脚确定的峰值电流电平。
此致、
周老师