This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM863252:TPSM863252

Guru**** 2506045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM863252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363081/tpsm863252-tpsm863252

器件型号:TPSM863252

您好!

我正在使用 TPSM863252从3.3V 中生成2.5V 电压。 负载电流最大值为0.5A。 如下所示、

当3.3V 电源打开时、IC 的输出变为2.08V 并卡在那里。 在该状态下、如果连接万用表来测量 VFB 电压、则输出跳至2.5V、一切正常。 如果在3.3V 上电之前万用表一直连接到 VFB 引脚、则2.5V 工作正常。  我添加了22pF 的前馈电容器、但仍然不起作用。

您能帮助解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为现在是周末、我的同事将在周一给您回复。 感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好, 

    感谢您的联系!

    对于输出电压、您是否测量了 TP69或 ADVVH_SW? 当您使用万用表测试 fb 电压时、FB 节点的值是多少?

    如果您断开下游负载会怎么样? 如果没有负载或使用电子负载、输出电压将是多少?

    尽管22pF 不适合您的情况、但我仍然建议您可以添加 Cff 以获得环路稳定性。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于输出电压、您是否测量了 TP69或 ADVVH_SW? 当您使用万用表测试 fb 电压时、FB 节点的值是多少? –是的,我在 TP69处测量了电压。 电压为2.078V 时、反馈电压约为0.525V、一旦我触摸反馈节点、该电压将立即增加。

    如果您断开下游负载会怎么样? 如果没有负载或使用电子负载、输出电压将是多少? –当我断开下游负载时、电压立即上升到2.5V。

    尽管22pF 不适合您的情况、但我仍然建议您可以添加 Cff 以获得环路稳定性。 -确定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好, 

    感谢您的反馈!

    1.我建议您检查 fb 电阻器(R619、R618)的任何焊接问题。

    2.您是否有机会检查电子负载而不是实际负载? 如果使用电子负载并设置为0.5A、Vout 是否也会下降?

    3.当 Vout 降至2.08V 时、您可以向我分享 SW 和 Vout 的波形并与空载条件进行比较吗?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚