This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:能否将两个电流并联使用以获得更多电流?

Guru**** 2509295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63806, TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365317/tps63802-can-i-use-two-in-parallel-for-more-current

器件型号:TPS63802
主题中讨论的其他器件:TPS63806

大家好、我正在设计一个电源板、它具有来自锂离子电池的3.3V 线路。 系统在睡眠时消耗的电流应小于1mA、在峰值时消耗的电流应小于3A、该芯片不支持该值(至少数据表中未说明)。 电路板的空间非常有限、不能再增加更大的电感、可以添加多个小电感。

我想探讨将其中两个组件并联的可能性。

有可能吗?

谢谢。

安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:

    您能看一下 TPS63806吗、其输出能力略高于 TPS63802。

    我所关心的两个并联器件是 这两个器件之间的平衡。 如您所知、PCB 上的基准电压有内部、电阻分压器、电阻器等变化。

    此致

    陶氏