This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17581Q5A:应该如何计算 MOSFET 的 RDS (ON)@Tj?

Guru**** 2380140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364371/csd17581q5a-how-should-the-rds-on-tj-of-a-mosfet-be-calculated

器件型号:CSD17581Q5A

HI TI

下图中的公式来自贵公司

RDS (on)@TC?应该怎么考虑?数据表中的哪个参数用于计算该值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 zhijan:

    感谢您关注 TI FET。 rds (on)@TC 项是指数据表图8中所示的标准化 rds (on)从25°C 更改为 TJmax。 例如、 从25°C 到150°C 的变化约为1.6 - 1.0 = 0.6。 如果您将25°C 插入方程式、则标准化因子为1。 如果您插入150°C、则标准化因子为1.6。 该图中有两条曲线对应不同的 VGS 值。 我们通常在计算中使用较高的曲线。 如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, John

    现在我明白了、感谢您让我学习新知识。

    谢谢!