This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25883EVM:芯片应用问题

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363968/bq25883evm-application-issues-of-chips

器件型号:BQ25883EVM

1.目前我对测试有一些疑问。 在测试 JEITA 时、我将 TS 的电压调制到 COOL 和 WARM 状态、发现充电电流没有改变、但在整个过程中仍保持恒流充电。 但是、我已经将其设置为40% ICHG、

2.在 JEITA 功能测试过程中,当 TS 调整为 COOL 和 WARM 两种电压状态时,上部电脑设置为电流限制充电(40% ICHG)。 然而、实际测试发现、在调整为这两种状态时、电流限制未生效、并且在100% ICHG 下仍进行充电。

3、在凉爽状态下、电流限值是20% ICHG、芯片会掉入保护状态、停止充电。
设置为40% ICGH 时、电流比不受限制、仅下降10%以下。 例如、当设置为1A 电流输入时、稳定电源显示0.95A、电子负载显示0.649A。 限制为40%、稳压电源显示0.87A、电子负载显示0.595A (同样适用于40% ICHG 下的高温设置)
您能为我回答上述三个问题吗? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们根据 TI 的演示进行了测试。 请详细说明上述问题是如何发生以及如何解决的。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在进行检查、并将返回给您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否移除了 EVM 上与 TS 相关的跳线(例如 JP5、JP7)? 施加外部电压时、TS 引脚应悬空。

    2.由于 TS 相关的规范基于(TS/REGN)%、因此请同时监控 TS 引脚电压和 REGN 引脚电压。

    3.在测试过程中、还需读取所有寄存器值、尤其是 TS_STAT (REG0D[2:0])和 TS ADC (REG21和 REG22)、以确定它们是否与 (TS/REGN)%的测量值相匹配。

    谢谢。