This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3703:tps3703应用

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3703, TPS3704, AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363533/tps3703-tps3703-application

器件型号:TPS3703
主题中讨论的其他器件: TPS3704AM2432

您好:

 我的项目 用 TPS3703x 实现电源 ov 和 UV 监控,为了电流调节,监控电压为3.3VDC,但 VDD 为24VDC,我想知道这个应用可以吗? 或者您是否有适合我的应用场景的更好解决方案? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhanglongc:

    如果您查看 TPS3703 Vdd 引脚的建议工作条件、它可以达到最高5.5V。

    对于您的设计、由于您需要直接使用电池为 IC 供电、我建议使用 TPS3762、这是一款具有4 μA IDD 的65V 输入电压监控器、精度为0.9%、检测时间短。  可将此器件直接连接到12V/24V。

    此致!

    A·西拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila Atalar:

        我很抱歉地告诉您,在我的应用程序 D1和 D2是5V 齐纳二极管,Vdd nomal 是5V)5V 来自 DC24V-5V 降压模块,,当输入和输出之间发生短路故障时,电源5V 变为24V(这一刻,D1和 D2可以

    确保 VDD 和 RESENT#为5V,、因此此门是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhanglongc:

    是的、我完全明白使用齐纳二极管的原因。 但请注意故障情况何时发生(当二极管发生故障时) TPS3703很可能会损坏、因为该器件可以监控低电压轨。 (小于或等于5.5V)

    您可以在建议条件表和 电气特性表中找到更多有关器件电压和电流限制的信息、更具体地说、可以查看 VDD 和 RESET 引脚的信息。  

    此致!

    锡拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila Atalar:

        我有关于 TPS3703和 TPS3704的两个问题。

       TPS3703和 TPS3704的 Vdd 在 VPOR 和 Vdd_min 之间、复位信号的状态是什么;

       2.我们的产品是 SIL3,使用 TPS3704监控 TI SOC am2432的电源,当 am2432的电源发生 OV 或 UV 时,TPS3704会发出复位信号来大声呼叫 am2432的电源,但在 SOC 上电时,监控电压为 UV 状态,所以 TPS3704输出复位信号来关闭电源,模块的解决方案很好,感谢您对这个问题的重视;

       

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhanglongc:

     当 VDD 降至 UVLO 以下(UVLO_min= 1.2V UVLO_max = 1.7V)时、复位引脚被驱动为低电平

    2.我想从很高的层面分享我对您的设计的理解。 您能告诉我我们是否在同一个页面上吗? 如果不是、请分享一些原理图、以便我可以更好地帮助您。  

    最后、您能否告诉我您的所有电阻器和电容器值? 我只是想了解您的设计、以便我可以提供一些解决方案。  

    此致、

    锡拉