您好!
我正在尝试 针对 DCHG/DDSG 功能配置 DCHG/DDSG 引脚(高电平有效)。 我已经按照文档中所述进行操作、但无法正确反映 DCHG/DDSG 状态。 我已将这两个引脚配置为0x02、但即使故障被触发并且相应的 FET 被禁用(断开)、这两个引脚也保持无效。 (该器件在完全自主模式下控制 FET。)

您能与我分享一些见解吗?
我还通读了以下常见问题解答、但示例是配置这些引脚低电平有效、因此没有太大帮助。
[常见问题解答] BQ76952:BQ769x2上的 DCHG 和 DDSG 信号是否遵循 CHG 和 DSG FET 驱动器引脚状态?
谢谢!
李京宰