This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:配置 DCHG/DDSG 引脚以实现 DCHG/DDSG 功能(高电平有效)

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365302/bq76952-configuring-dchg-ddsg-pins-for-dchg-ddsg-functionality-active-high

器件型号:BQ76952

您好!

我正在尝试 针对 DCHG/DDSG 功能配置 DCHG/DDSG 引脚(高电平有效)。 我已经按照文档中所述进行操作、但无法正确反映 DCHG/DDSG 状态。 我已将这两个引脚配置为0x02、但即使故障被触发并且相应的 FET 被禁用(断开)、这两个引脚也保持无效。 (该器件在完全自主模式下控制 FET。)

您能与我分享一些见解吗?

我还通读了以下常见问题解答、但示例是配置这些引脚低电平有效、因此没有太大帮助。

[常见问题解答] BQ76952:BQ769x2上的 DCHG 和 DDSG 信号是否遵循 CHG 和 DSG FET 驱动器引脚状态?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237508/faq-bq76952-do-the-dchg-and-ddsg-signals-on-the-bq769x2-follow-the-chg-and-dsg-fet-driver-pin-states

谢谢!

李京宰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是发现我没有将 opt[1]位设置为1。 将该位设置为1达到了目的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyungjae:

    为了确认、当 DSG 和 CHG 为高电平时、您希望 DDSG/DCHG 为低电平、对吗?  它们的配置方式将取决于这些引脚的电路以及您希望它们的行为方式。

    您会希望将 DDSG/DCHG 设置为 0x2A (如果将 REG1用于上拉电压)。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当 DSG 和 CHG 为高电平时、我希望 DDSG/DCHG 为低电平。

    感谢您的澄清!

    此致、

    李京宰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyungjae:

    没问题! 如果你有更多的问题,请告诉我。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙