This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:NCR18650GA ChemID

Guru**** 2582425 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359857/bq78z100-ncr18650ga-chemid

器件型号:BQ78Z100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

电量监测计团队、

在 bqStudio 中、有一个称为  NCR18650GA 两个条目。  ChemID 1580 (Sanyo)和 ChemID 2107 (Panasonic)。  本说明中显示了它们具有不同的阴极和阳极。  Sanyo 是松下拥有的,所以我们有兴趣确认阳极/阴极的描述是真正准确的,并且这些确实应该有两个不同的 ChemID。   

我们是否有办法根据测试完成时的细节进行验证?  这些化学物质真的不同吗?

谢谢。
达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!  

    我不确定是否有方法验证这一点、但这可能是两种不同的化学物质。 我不确定这些信息是否必要、不过、我们有一个工具(GPCCHEM)可以 列出您的电池的最佳匹配项。  

    此致、  

    Jonny.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    我有一些跟进问题。

    是否有任何与 ChemID 相关的日期?

    我们是否可以假设 ChemID 的数值越高、意味着测试是最近完成的?

    是否有任何有关 ChemID 测试结果的详细信息可以与客户分享?

    为了 建立新的 ChemID 曲线、需要测试多少个电芯?

    要建立新的 ChemID 曲线、需要对电芯进行多少次测试?

    谢谢。
    达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!  

    数字越大、往往是特征较新的化学 ID。 我不确定他们需要哪些详细信息、或者为什么他们需要有关详细信息? 当客户对电芯进行表征时、通常只使用一个电芯就可以完成这一操作。 该电池在不同的温度范围内进行表征。  

    此致、  

    Jonny.