Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1
在两个 I2C 引脚上发生过压的情况下、BQ28Z610-R1可承受多大的电流?
BQ28Z610-R1采用1S 电池。
也就是说、我有一种情况、在这种情况下、引脚电压可能为6.8V、但该电压可能会受到串联 R 的电流限制。
问题的一部分实际上是、I2C 引脚的内部结构是什么? 它们是否在内部将 OVS 钳制到电源轨(电池)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1
在两个 I2C 引脚上发生过压的情况下、BQ28Z610-R1可承受多大的电流?
BQ28Z610-R1采用1S 电池。
也就是说、我有一种情况、在这种情况下、引脚电压可能为6.8V、但该电压可能会受到串联 R 的电流限制。
问题的一部分实际上是、I2C 引脚的内部结构是什么? 它们是否在内部将 OVS 钳制到电源轨(电池)?
您好、Marek:
请参阅部分 7.1最大绝对额定值 请参阅 BQ28Z610数据表中 的引脚最大额定值。
此外、我认为 该 E2E 主题 讨论了 I2C 引脚的内部引脚结构。
此致、
Jonny.