This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100G1 SOC 显示为102%和116%

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360260/bq34z100-g1-bq34z100g1-soc-appears-at-102-and-116

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100GPCCHEM

您好、TI 工程师!

我们发布的电池组显示 SOC 在客户的主机端为102%和116%、而客户的主机端仅读取和写入 BQ34Z100、但不写入;

e2e.ti.com/.../ID2112.gg.csv

这是什么原因呢?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否使用 GPCCHEM 工具获得了 ChemID 匹配?

    学习周期是否已完成?

    器件是否已校准?

    您能否共享错误的日志文件?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    学习过程和校准已完成、无法提供错误日志、因为电池在用户手中

    e2e.ti.com/.../0827.ID2112.gg.csve2e.ti.com/.../0827.0X1D48_2D00_report.zip

    这是目前为止我们可以获取的所有信息、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果所有配置均正确、并且学习周期成功完成、我将需要一个日志文件、以进行进一步调试、并了解监测计看到的内容以及为何输出不准确的 SOC。

    此致、

    埃文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是一个部分特殊的日志、希望是一个有用的线索、这就是目前的全部内容

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否能够以 Excel 格式提供此数据? 以便我可以绘制数据。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是与五节电池相关的日志、文档为 TXT

    e2e.ti.com/.../01.txt     e2e.ti.com/.../02.txt    e2e.ti.com/.../03.txt    e2e.ti.com/.../04.txt   e2e.ti.com/.../05.txt   

    e2e.ti.com/.../7382.LOG.xlsxExcel是由我手动转换的、希望它能为您效劳

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    哪个参数是充电状态?

    CUR =电流

    batvol_adc =电压

    temp =温度

    对吧?

    此致。

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VOL =电压

    其他一切都是真的,主单元只读取电压、电流、充电状态、电池温度,另一个电容器是充电状态

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清、我有几个问题要问您。

    电池是否已平衡?

    电池化学成分是什么?

    此外、在发送日志文件后、电流从不是负值、表示从未放电、这可能是由于电量监测计未进行校准、但这可能是 SOC 问题的一部分。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    电池已平衡,

    化学成分为锂三元,

    客户用了这块电池两个月才出现问题、投诉、一开始肯定是好的、用了两个月才出现这个问题

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该问题在使用2个月后才会发生?

    上看到了多少个器件?

    向电量监测计发送 RESET cmd 后问题是否仍然存在?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    主机仅具有对电池的读取访问权限、没有任何写入权限、并且 SOC 只有两种状态、即0%或100%、充电期间为0%、充满电时为100%,

    电池被导出、基本上不能返回、所以我不知道复位是否可以恢复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Reset cmd 可能会解决您的问题。

    此致、

    埃文