This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610EVM-532:可与 USB2ANY 连接吗?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, USB2ANY, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365171/bq28z610evm-532-can-be-connected-with-usb2any

器件型号:BQ28Z610EVM-532
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610USB2ANYEV2400

您好! 我一直在搜索数据表和论坛、但无法找到 BQ28Z610 EVM 是否可以通过 USB2ANY 接口连接到 Battery Management Studio 设置程序。

BQ28Z610数据表中仅提到 EV2400、但数据表日期为2015年。

那么、我可以使用 USB2ANY 连接 BQ28Z610 Battery Management Studio 设置程序吗?

第二个问题:是否有可以连接到 USB2ANY 的器件(或 EVM)列表?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lien:

    我们包括 bq28z610在内的所有测量仪表都无法通过 USB2ANY 适配器进行通信、需要 EV2400进行通信和编程。

    我认为以下是支持 USB2ANY 的器件:

      

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺