This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:是否可以将 LED 显示屏配置为持续亮起?

Guru**** 2616395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361804/bq40z50-r2-can-the-led-display-be-configured-to-be-continuously-on

器件型号:BQ40Z50-R2

您好!

我们有一个应用需要在加电时连续显示 LED 充电状态。  是否有设置允许这样做?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我认为、可以对其进行配置以满足您的应用需求、因为存在电流> 0和电流>= 0的选项。 但是、我确实看到当 LEDCHG = 1时存在这种含义、它仅在充电时显示。 请让我看看禁用 LEDCHG 是否允许在所有状态下显示。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    是否想知道是否有一些配置设置允许 LED 显示在放电期间亮起、或者如何实现?

    谢谢。

    ——丹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我认为本节也可能有用:

    但是、我仍然认为这可能依赖于 DISP 引脚和 LED 保持时间参数的使用。 他们是否计划在该应用中使用 DISP 引脚?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此应用中、我们将尝试在单元通电(充电或放电)时始终显示电池状态、而用户不手动激活 DISP 引脚。

    此致、

    ——丹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    已明白、我不认为 LED 永久打开过孔配置是可能的、但我相信、如果您将 LED 保持时间设置为扩展值、并在每次 LED 保持时间到期时使用 MCU 或主机向器件发送从高电平到低电平的转换、则可以实现这一点。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺