This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:提供过压保护时、如何让相对充电状态为100%

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365004/bq40z50-r2-when-over-voltage-protection-how-to-let-the-relative-state-of-charge-to-100

器件型号:BQ40Z50-R2

尊敬的 TI 专家:

当出现过压保护时、如何让相对充电状态变化为100%、目前相对充电状态是97%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不认为 根据过压保护触发的时间、RSOC 有可能直接从97%跳至100%、但可以使用下面所示的有效充电终止来实现这一点:

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺