This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1431-SP:其他辐射测试数据?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TL1431-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365223/tl1431-sp-additional-radiation-test-data

器件型号:TL1431-SP

我看到数据表中包含电离辐射总剂量(TID)数据-您是否有任何重离子测试数据(单粒子效应、请参阅、例如 SEL、SET、SEB、 等)或该器件的质子测试数据呢?  感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent:

    TL1431-SP 是在 TI 为所有新器件创建 SEE 报告之前发布的、 因此我们没有有关此器件的 SEE 数据的 TI 来源。 但是、 IEEE 有一项第三方研究报告了该器件的 SEE 性能、并注意了 LET 和其他测试条件(https://ieeexplore.ieee.org/document/9325851)。  TL1431-SP 是双极的、因此不受 SEL 影响。  

    可以在 TI.com 上的器件网页上找到 TID 和 NDD 报告

    谢谢。

    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常棒!  感谢您快速周到的回应。 祝你度过美好的一天!