请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25751 主题中讨论的其他器件:BQ25798
最新的数据表(2024年3月进行了修订)报告了在睡眠模式下 VIN_3V3引脚的电流消耗为56uA。 对于我的应用来说、这样的值仍然太高。 是否可以在未连接到 USB-C 时使器件完全关闭? 我希望在没有 USB 充电的情况下、使静态功耗尽可能接近零。
正如我了解的、如果该引脚上不提供电源、则控制器在"电池电量耗尽"模式下工作。 实际上、每次移除 USB-C 连接器时、是否支持禁用 VIN_3V3上的电源的想法? 原则上、我可以通过使用基于 FET 的开关(由我的主 MCU 控制)断开本地3.3V 电压轨来实现这种行为。
在此工作模式下如何处理配对的 BQ25798充电器的 I2C 配置?
非常感谢您的支持