This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:最大限度减小超低功耗器件的静态电流

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364724/tps25751-minimising-quiescent-current-for-ultra-low-power-devices

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:BQ25798

最新的数据表(2024年3月进行了修订)报告了在睡眠模式下 VIN_3V3引脚的电流消耗为56uA。 对于我的应用来说、这样的值仍然太高。 是否可以在未连接到 USB-C 时使器件完全关闭? 我希望在没有 USB 充电的情况下、使静态功耗尽可能接近零。

正如我了解的、如果该引脚上不提供电源、则控制器在"电池电量耗尽"模式下工作。 实际上、每次移除 USB-C 连接器时、是否支持禁用 VIN_3V3上的电源的想法? 原则上、我可以通过使用基于 FET 的开关(由我的主 MCU 控制)断开本地3.3V 电压轨来实现这种行为。

在此工作模式下如何处理配对的 BQ25798充电器的 I2C 配置?

非常感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="607214" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364724/tps25751-minimizing-quiescent-current-for-ultra-low-power-devices 如何在此工作模式下处理配对 BQ25798充电器的 I2C 配置?

    在加载应用后、BQ 器件将只有我在 SAFEMode 案例中进行处理。  请参阅数据表:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps25751.pdf#page=45