This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606:澄清了 VLDOIN 引脚5的连接

Guru**** 2504375 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365275/tpsm63606-clarification-for-connection-of-vldoin-pin-5

器件型号:TPSM63606

您好、我有一个关于电路中 TPSM63606引脚5 (VLDOIN)的连接的问题。   我们的应用具有配置为 Vin = 7.5V、Vout = 1.0V 的器件、提供大约3A 的负载电流。  RT = 14.3K = 906kHz。


我们遇到了有关如何使用 VLDOIN 引脚的困惑: 直接接地或将0.1连接到1uF 电容器?   

目前、我们将其连接到 GND。  仿真和基准测试显示运行良好。  但是、仔细查看数据表会引起一些混淆。

数据表的表6-1将引脚描述为:  输入偏置电压。 到内部 LDO 的输入、为内部控制电路供电。 连接到输出电压点以提高效率。 将一个可选的高质量0.1-μF 至1-μF 电容器从该引脚接地、以提高抗噪性能。 如果输出电压高于12V、则将此引脚接地。


数据表的第8.3-11节提供了有关 VLDOIN 的更多信息。 以下是该部分中的相关片段:

如果 VLDOIN 电压低于3.1V、则 VIN1和 VIN2直接为内部 LDO 供电...

LDO 通过两个输入之一提供 VCC 电压:VIN 或 VLDOIN。 当 VLDOIN 接地或低于3.1V 时、LDO 从 VIN 获取电源。 当 VLDOIN 连接到高于3.1V 的电压时、LDO 输入变为 VLDOIN。VLDOIN 电压不得超过 VIN 和12V。

另在该部分中、图8-5和8-6显示了随着外部偏置而提高的效率。   每张图的红色波形图都描述为"VLDOIN = GND"


我们的设计不受效率的限制、因此我们无需针对该指标对电路进行配置。   

我们的具体问题是:
1) 1)我们的 VLDO 和 GND 连接是否对我们的配置有效?   
2) 2)是否存在我们不了解的任何负面绩效方面?

感谢您的评论和考虑、

标记   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    在 VOUT = 1V 的应用中、我要将 VLDOIN 连接到 GND。

    考虑到输出电压太低、无法达到从 VLDOIN 得出的 VCC 电压、因此宜将 VLDOIN 引脚连接到 GND。

    这样、VLDOIN 引脚就会连接到 GND 网络、并为器件提供另一条散热路径。

    如果您能够在外部提供3.3V 电源轨、则输入电源电流将会更小、因为在此配置中、内部 VCC 电压不是从 VIN = 7.5V 获取、而是从 VLDO = 3.3V 获取。

    图8-5和图8-6详述了使用 VLDO 的优势、正如您所预期的、在输入电压较高的情况下、由 VIN 供电的 VCC 与由 VLDOIN 供电的 VCC 之间的效率差异更为普遍。

    希望这有助于您进行器件验证。

    此致、

    吉米