This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:谐振元件位于次级侧、UCC25600作为 LLC 控制器

Guru**** 2382230 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365026/ucc25600-ucc25600-as-llc-controller-where-resonant-elements-are-in-the-secondary-side

器件型号:UCC25600

您好!

我想设计一个能够升高电压的 LLC 转换器。 由于初级侧中有大电流循环、因此我需要将 LLC 谐振部分传输到次级侧、这将是一种高压低电流、因此我可以减少电容器的数量和电感器的线规。 我的问题是:

当我将谐振元件移至次级侧时 、控制方案是否发生变化?  我发现一些文件存在相互矛盾的主张。 我们是否像正常的 LLC 转换器一样在电感区域工作、其中谐振元件位于初级侧、并且随着功率的增加、我们会降低开关频率。 分析和设计是否发生变化? 如果是这样、我就可以使用现有的 LLC 控制器、例如 UCC25600。

我是刚毕业的 EE 工程师、几乎没有实际经验。  

这是我现在要看的白皮书: 设计基于二次侧谐振箱全桥 LLC 的宽输入电压范围高升压 DC-DC 转换器、作者 Arief Noor Rahman 和 Yao-Ching Xieh

非常感谢您的观看

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不到您正在讨论的论文。  您能否进行连接?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1_2D00_llc-step-up-2kw.pdfe2e.ti.com/.../3_2D00_llc-step-up-500w.pdfThese是使我感到困惑的文件我没有这些类型的转换器的经验一个很好的指导将非常有帮助。 第一个是功率为2kW 的全桥、这看起来它的设计是传统的、第二个是恶意的一个它具有500W 功率的推挽式、这会随着功率的增加而增加频率、并且建议在谐振频率以下运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享这些论文。  我还没有看到使用过这种技术。  我可以了解您为何有兴趣在您的应用中使用它。

    我已经设计了一些 LLC 转换器、并会就您的问题给出我的想法。  请查看以下答复。

    当我将谐振元件移至次级侧时 、控制方案是否发生变化?  

    >是

    >根据您发送的纸张,增益是反比的一个正常的 LLC。

    我发现一些文件存在相互矛盾的主张。 我们是否像正常的 LLC 转换器一样在电感区域工作、其中谐振元件位于初级侧、并且随着功率的增加、我们会降低开关频率。 分析和设计是否发生变化?

    > LLC 的问题在于增益如何随频率变化。

    >在普通 LLC 中,您希望增益随着频率的降低而增加,并且您不希望在电容区域操作。

    a)如果允许设计进入电容器区域、控制将锁存。  这就是您需要在 UCC25600中对最小开关频率进行编程以避免这种情况的原因。

    >在次级侧谐振转换器中,增益会随着频率的增加而增加。

    a) TI 尚未为该应用设计 LLC 转换器。

    b.)您发送的纸张不会显示电容器区域。  但是、您很可能必须在该设计中避开电容区。   

    这是我现在要看的白皮书: 设计基于二次侧谐振箱全桥 LLC 的宽输入电压范围高升压 DC-DC 转换器、作者 Arief Noor Rahman 和 Yao-Ching Xieh

    与半桥位于初级侧的正常 LLC 相比、标准化增益曲线看起来为反向曲线。  因此、要使该方案有效、您需要增加频率以增加增益。  UCC25600并非专为以这种方式运行而设计。  传统反馈将不起作用。

    a.)您的回答正确。

    b.)您将需要找到一个控制器或开发自己的控制方案来增加频率以增加增益。

    此致、