请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS736 您好!
我们在 Vin = 3.3V 的设计中使用 TPS73601DBV、并使用驱动引脚 Ven 的1.8V 控制信号。 我只是想再次确认这可以正常工作吗?
数据表显示 Ven min = 1.7V、但我们想知道这是否对任何 Vin 都适用、并且已经考虑了使能电压迟滞。
谢谢。
泰语
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们在 Vin = 3.3V 的设计中使用 TPS73601DBV、并使用驱动引脚 Ven 的1.8V 控制信号。 我只是想再次确认这可以正常工作吗?
数据表显示 Ven min = 1.7V、但我们想知道这是否对任何 Vin 都适用、并且已经考虑了使能电压迟滞。
谢谢。
泰语