This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:使 TINA-TI 无法在~28微秒以上进行瞬态仿真

Guru**** 2813985 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362985/lm5122-difficulty-getting-tina-ti-to-do-transient-simulation-beyond-28-microseconds

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

Howdy. 我一直在尝试在 TINA-TI 中使用 LM5122对升压转换器进行瞬态仿真。 我可以使仿真运行大约28微秒、然后它消失、并出现收敛错误。 所述误差始终涉及某个半导体(例如元件 T2.DBD)。

我附上了 TINA-TI 原理图文件。 本设计是 Webench 对于给定输入和输出电压与电流参数的设计建议的逐字记录。

我猜也许半导体的 SPICE 文件很好、但它们直接来自制造商(对于 TI 提供的 MOSFET)。 我已尝试在 MOSFET 上并联体二极管、这没有什么区别。 我还尝试了使用分段线性电压来以不同的速率进行斜升、但也没有区别。 所以、我对该怎么做有些不清楚。

非常感谢您提供任何帮助。 Thanks.e2e.ti.com/.../lm5122_5F00_boost_5F00_conv2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    为确保收敛问题来自 MOSFET 器件、我建议首先使用理想的开关进行仿真、以查看仿真是否在运行。
    从经验来看、有些仿真模型即使是 TI 组件、也无法与第三方模型 FET 完美配合。

    如果需要进一步的仿真支持、请告诉我。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的酒店!

    e2e.ti.com/.../TSM_5F00_files.zip

    我给你的建议尝试一下。 奇怪的是、只有当我将其中一个 MOSFET 替换为电压控制的 switche2e.ti.com/.../30ms_5F00_plot.zip 时、Tina 才起作用。  

    仿真现在正在运行(请参见随附的图)、但出现了一些意想不到的行为:它提供的电压输出低于输入电压...这应该是一个升压转换器。 电感器肯定会看到一些巨大的峰值电流、但 FET 仅在每隔几十毫秒而不是几微秒进行切换。  

    非常感谢任何进一步的建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    请预计明天公众假期回复。

    此致、

    峰值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    感谢您的更新。
    很奇怪、您无法在设计中更换两个 FET。
    我从原始 TINA 测试台复制了两个 FET、并看到了与您所述的相同的问题。

    我注意到负载电阻器为1.1欧姆。 以如此大的负载启动可能会触发过流保护。
    在轻负载(1kOhm 负载电阻)和较小输出电容(22uF)下进行的测试表明、该仿真确实可以实现目标输出电压。

    您可以再次增加负载和输出电容、但我建议器件在没有 OCP 的情况下启动时间更长。
    这将大幅增加仿真时间。

    此致、
    尼克拉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克拉斯:

    首先、我想说的是、我非常感谢您的帮助、因此、我已经朝着"实现某个目标"迈进了一步。

    但是(啊)、我想我此时的困难是升压转换器比只能在~千欧级别驱动负载的升压转换器在学习上可能很有趣、但在商业上是没用的。 特别奇怪的是、我使用的所有设计值都  是直接超出 Webench (请参阅所附的屏幕截图)。 电路无法与 Webench 据称创建和验证的设计正常工作这一点相当令人沮丧。 也许这就是它无法导出 Tina 模型的原因吧? 哈哈。

    是否可以在过流保护短路的情况下运行此升压转换器? 我尝试过对输入进行电压分频、结果似乎没有太大作用。

    我们再次欢迎您提出任何建议。 我需要让此器件驱动~22安的负载而不产生过多的"干扰"、因为在现实世界中、它必须驱动一个高耗电的直流无刷电机。 我完全明白、为了在 TINA-TI 中进行仿真、我可能需要尝试一些东西、但我还需要一条通往在现实世界中工作的系统的路径。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    感谢您的反馈。
    我完全理解最终设计需要支持更高的负载。 我在轻负载下运行的仿真仅用于调试目的。

    遗憾的是、无法绕过或禁用该器件的 OCP 功能、因为正常运行也需要电流检测。

    现在、我假设主要问题是启动。 我建议增大 SS 电容以减小浪涌电流。
    例如、您可以尝试使用200nF 的电容器并运行仿真。 如果您观察 CSP 和 CSN 的差分信号、发现电压高于75mV (OCP 阈值)、浪涌电流过高、您会进一步增加软启动或降低感测电阻。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克拉斯:

    我认为为了你自己和读这本书的人,我们可以把线标记为关闭。 我只需要尝试找到他的工作,但至少我有一些想法,做什么。 感谢您的帮助。