This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546B24A:TPS546B24A 的.tifsp 文件预处理

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365296/tps546b24a-tifsp-file-preperation-for-tps546b24a

器件型号:TPS546B24A

大家好、

我已经为设计中使用的稳压器创建了功耗 Excel 表格(Compensation_Pinstrap_Calculator_Release 546x24A_TPS20200120)。 我想为它创建.tifsp 文件。

是否有任何用户指南说明如何根据功率表计算准备 tifsp 文件、以便我们可以确保生成正确的.tisf 文件。

TI 融合工具中有多个选项、这确实使我们无法混淆要从 Excel 工作表中设置的参数。

很多三  

拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    通过引脚编程设置的 PMBus 命令为:

    COMPENSATION_CONFIG -如果您使用引脚编程、则可以在 FUSION 的"Pin Programming"选项卡中找到开关频率和 补偿代码设置的十六进制值、并将所选设置应用回"Frequency"和"Compensation"。

    频率开关

    TON_RISE

    IOUT_OC_FAULT_LIMIT 和 IOUT_OC_WARN_LIMIT

    堆栈配置

    输出电压_比例_循环

    输出电压命令

    从地址

    SYNC_CONFIG (适用于 SYNC IN 或 SYNC OUT)

    和交错(如果使用单相器件)

    如果您希望器件使用 NVM 编程而不是检测到的电阻器编程、则您还需要更新

    PIN_DETECT_OVERRIDE、用于控制在上电复位或恢复期间是从 NVM 还是从引脚检测加载值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    是否提供了任何用户指南来创建 tisfp 文件?

    非常感谢

    拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是逐步介绍 Digital Fusion Power Designer  

    https://www.ti.com/video/5740951388001 

    其中不专门介绍系统(tisfp)文件、而是介绍如何使用 GUI 软件配置该器件。   完成此操作后、您可以使用保存或导出函数来创建系统文件。

    系统文件用于将同一总线上的多个器件保存到单个文件中。

    使用项目(XML)文件将总线上的单个器件保存到单个文件

    编程脚本(CSV)文件用于保存编程器用于配置器件的编程命令序列。