This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020-Q1:COUT 电容器稳定性注意事项

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14020-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365820/lmr14020-q1-cout-capacitor-stability-consideration

器件型号:LMR14020-Q1

您好!

在第8.2.2.4节(输出电容器选择)的 LMR14020-Q1文档中、根据示例、可以计算 COUT 不小于21.6 μF 和8.5 μF、 选择标准为:"出于稳定性考虑、至少需要一个47 μF 输出电容器。"

"稳定性考虑"是什么意思?

是否有相关的应用手册?
所选 Cout 是否始终是计算值的两倍? 它可以大多少?

此致、

Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    由于在组件上施加电压时产生直流偏置效应、47uF MLCC 电容器会出现一定的降额。 这使得有效输出电容小于标称47uF 值。

    因此、如果计算需要21.6uF、那么我通常会选择使该值加倍的 MLCC 组合。 这种圆珠笔方法将考虑降额、并且仍具有足够的电容以实现稳定性。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的回复、对于 Cout 的最大值有什么建议吗? 它可以大多少?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    通常、根据您所需的负载瞬态性能(公式14)选择输出电容、而不是根据稳定性选择输出电容、因为前一个器件始终需要比后一个器件更多的电容。  

    没有什么因素可以阻止输出电容更高、例如2 x 47uF。  

    不过、我要谨慎对待电容过大、因为这可能会减慢器件对负载瞬态的响应、因为此时输出电容较大。我通常看到600uF+减慢了环路响应、但大多数常见应用的负载电路上没有如此大的电容。

    您在设计中是否特别关注此处的输出电容?

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    再次感谢!

    我正在使用此 IC 设计一个5V 电源、同时使用数据表和 webench 工具、但还不清楚 Cout 的设计标准。 但现在它更清晰。

    此致。