This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:两个 ACFET 和看门狗问题

Guru**** 2797735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366267/bq25792-two-acfets-and-watchdog-questions

器件型号:BQ25792

大家好、

这里有两个问题。

1.对于两个 ACFET 结构、我想检查一下我的理解是否正确。 如果在第1个输入(VAC1)之前出现第二个输入(VAC2)、  即使出现第 1个输入(VAC1)、BQ25792也将使用第二个输入(VAC2)作为电源输入、是否正确? 如果要进行开关、可以使用 EN_ACDRV 将电源输入从 VAC2切换到 VAC1。 但我们需要禁用 EN_ACDRV2、然后启用 EN_ACDRV1、正确吗?

2。我不确定我们是否需要为看门狗发出某个特定的位、以避免让 BQ25792复位为原始设置、因为我在寄存器映射中看到许多看门狗设置。


此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    第1点、正确。

    关于2、主机软件必须在看门狗计时器 (REG0x10[2]:0])到期之前写入看门狗位(REG0x10[3])。  否则、许多寄存器会复位为默认值。

    此致、

    杰夫