This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:TPS65217保持锂电池充电周期寿命的方法

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365993/tps65217-tps65217-way-to-preserve-the-lithium-battery-charge-cycle-life

器件型号:TPS65217

尊敬的先生/女士:

我们将锂电池连接到 TPS65217引脚4和5 (BAT)。 我们将尝试在不对锂电池充电的情况下打开 TPS65217、以保持锂电池的充电周期寿命(平均锂电池通常为300到500个充放电周期)。 是否可以通过任何方法在 CHG_EN 寄存器默认为0时开启 TPS65217?

此致、
费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    我认为我们所有的预编程版本的 PMIC 都将 CH_EN 默认设置为1b。 如果您希望该位默认为0b、则需要使用用户可编程版本的芯片 TPS652170

    这还需要对其他设置进行编程、因为 IC 一开始就带有空白存储器。

    另一个唯一的选择是、在可用于预编程版本的通信后立即通过 I2C 禁用 CH_EN。

    此致、

    詹姆斯