This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:0x37写入校验的 SMBus 地址

Guru**** 2502595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366184/bq25710-smbus-address-of-0x37-write-check

器件型号:BQ25710

您好   

客户对其他 SMBus 地址0x37有一些疑问,您可以帮助检查它们。谢谢。

1.首先、请帮助确认 BQ25710是否具有 SMBus 地址0x37h?
如果是、此位置的寄存器代表什么参数?
并且请帮助确认 BQ25710的0x37h 位11的位置
是否可以执行写入操作? (对于0x37h 位11、填写"0"或"1")

2.或者 BQ25710本身没有 SMBus 地址0x37h 吗?
否则、EC 会在 CHG IC 上放置一条0x37H bit 11命令(填入"0"或"1")
这有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    Unknown 说:
    1. 首先、请帮助确认 BQ25710的 SMBus 地址是否为0x37h?
    如果是、此位置的寄存器代表什么参数?
    并且请帮助确认 BQ25710的0x37h 位11的位置
    是否可以执行写入操作? (为0x37h 位11填写"0"或"1")

    数据表中没有寄存器37、但我在 Battery Management Studio 中看到了寄存器37、该寄存器具有对应"Lout"的只读值。

    写入此寄存器应该不会有任何问题、数据将被忽略。

    此致、

    Christian。