This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21530-Q1:UCC21530栅极驱动器

Guru**** 2561520 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366059/ucc21530-q1-ucc21530-gate-drive

器件型号:UCC21530-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21530

工具与软件:

大家好、我使用 UCC21530栅极驱动器来驱动半桥、在光脉冲测试期间、栅极驱动器损坏(只有1/3、始终相同、已损坏)。 我怀疑去耦电容器可能没有靠近 IC 或 itrack Paracitacitacitical inductance 或其他装置。 能不能在这个主题上支持我? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、  

    感谢您的联系。 为了更好地了解问题并帮助进行调试、您能否提供以下信息?  

    • PCB 的原理图和布局
    • 试验条件。 我假设您正在进行高压浪涌测试-测试电压是多少、如何施加在电路板上? 如果半桥在测试过程中进行开关、则还要提供开关频率、总线电压和负载电流(如果有)。  
    • 栅极驱动器出现了什么故障? 哪些引脚短接在一起?  
    • 您在故障事件期间捕获的任何波形。 确保探头具有较短的接地回路、并在适用的情况下使用隔离式探头

    从最初的信息来看、如果所有半桥的原理图都相同、那么我非常怀疑它与布局有关。 去耦电容器过远无疑是其中的原因;您可以检查 VCC 和 VDD 电压以查看它们在测试期间是否超过绝对最大值。 此外、根据哪些引脚短接在一起(初级侧与次级侧)、我建议检查与故障同一侧的电压。 如果引脚电压超过 absmax、这可以解释损坏的原因。

    谢谢、请告诉我发现的任何结果。  

    薇薇安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们可以通过电子邮件交流机密信息吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、  

    我已接受您朋友的请求。 结束本主题;我们可以通过 直接消息进行讨论。  

    谢谢。

    薇薇安