This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24770:预充电

Guru**** 2502425 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365430/bq24770-precharge

器件型号:BQ24770

大家好、

我对 BQ24770的预充电配置文件有疑问。 我了解预充电电流已调节至384mA。

当该器件在开关模式下工作时、它启动 PRECHARGE 以及在结束预充电时的电压是多少?

我想了解 预充电阶段的运行条件。

谢谢。

杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    以下是典型的锂离子 CCCV 充电曲线:

    器件以恒流模式启动、直到电池达到特定的电压阈值。

    Unknown 说:
    当设备在切换模式下工作时、它启动预充电的电压是多少以及何时结束预充电?

    这取决于 电池电压。在预充电模式下、电池电压不是恒定电压

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    BATLOWV 似乎是结束 PRECHARGE 模式的阈值电压。

    谢谢。

    杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    是的、这是正确的。

    此致、

    克里斯蒂安