This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:提高 LM5017空载功耗

Guru**** 2814125 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5017, LM5181, LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364730/lm5017-improve-lm5017-no-load-power-comsumption

器件型号:LM5017
主题中讨论的其他器件: LM5181LM5180

您好  

我是 Frank,最近我们不得不使用 LM5017反激式结构应用(40-55V/输入)至(13V/输出)和 ISO 5V/5V/12V ,并且我测量的功率组合是无6.1mA 部分只有13V 非隔离。  

是否可以降低 空载功耗并修改参数组件例如:Ron-Vin 电阻等...  或更改频率?

1.修改后是否有任何路线缩减?

2.如果不是 TI 推荐的解决方案? 另一个反激式 IC??  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank、您好!

    是的、您可以尝试通过调整 RON 电阻来降低开关频率。  请使用设计计算器将设计修改为较低的开关频率、确保不违反任何关键规格。

    FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC 计算工具| TI.com

    此外、您还可以考虑将 PSR 反激式稳压器(例如 LM5180、LM5181)作为替代方法、与在 FPWM 模式下运行的 LM5017相比、这将提供更好的轻负载效率、因为它会在 PFM 和 DCM 模式下运行、这就是轻负载效率不理想的原因。

    LM5181数据表、产品信息和支持| TI.com

    LM5180数据表、产品信息和支持| TI.com

    希望这对您有所帮助。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好感谢回复

    但奇怪的是、 我用公式计算频率、频率的下限似乎约为350-360kHz

    是否可将频率降至100kHz 以下(Rson 电阻为1M、1.5M、但结果相同)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最小频率为50kHz FRANK、

    您应该能够做到。

    租用在设计计算器中填写您的要求、以便我可以根据您的要求检查您的设计。  

    还需要 与 我分享您所需的 Fly-Buck 变压器的规格。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    pic 下方有设计参数、

     Fly-Buck 变压器是我们的应用的特例,黄色的标号是我目前修改的电阻  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../EP13_2D00_015_2D00_S.pdf

    作为附件、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank、您好!

    我看到您的纹波注入电路不正确。  您使用的是2.2uF Cr 电容器(C418?)。  您能否使用规格填写设计计算器、使用功率较高的次级电压并将其他轨功耗集中到单个导线中、以获得正确的设计值。  遵循 Fly Buck 设计计算器的建议并重新测试。

    谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大卫

    我会尝试它,并回复结果,它似乎是一个描述现在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Frank

    期待您的答复、谢谢。

    大卫。