This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:某些寄存器不会随 BQstudio 和 BQ78350-R1更新

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00792, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364597/bq78350-r1-some-registers-do-not-update-with-bqstudio-and-bq78350-r1

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:TIDA-00792BQSTUDIOEV2400

您好!  

我们基于 TIDA-00792设计了 BMS +电池组。  

在执行充放电循环时、我们遇到了几个问题:  

问题1:  

FCC 和 RSOC 不会正确更新它们的值、除非执行复位。  

RSOC 会随着电压降低而更新、但有时它不会正确更新、从而在电池电压对应于更高或不同的 RSOC 值时导致 RSOC 计算不正确(例如0%)。  

在这些情况下、必须从 BQstudio 执行复位、以根据电芯特性正确重新计算 RSOC 和 FCC 值(例如、复位后从0%至20%)。 什么可能导致这种情况、或者我们如何解决它?  

 

问题2:  

在振动测试期间、BMS 会丢失 SMBus 通信并切断输出电压、并且在按下激活按钮之前不会重新建立(使 TS1 > Vboot)。 电池似乎进入关断状态、但在这种情况下、带有关断入口计数器("寿命"中的"关闭次数")的寄存器不会增加。 在什么情况下会发生这种情况?  

非常感谢。  

 

马克·格拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来您的设计中的总线(SCL/SDA)存在问题。 您使用哪个接口(EV2400、EV2300)?

    仅当存在受控关断事件时、寿命关断计数器才会增加。 如果监测计突然断电(振动测试期间可能发出声音)、监测计不会增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    关于问题1:

    我们使用 EV2400总线接口。

    关于 Q2:

    我们相信我们的系统稳健可靠。 电芯牢固地连接到 BMS、BMS 不会失去电源。 这是不是别的东西?

    谢谢、此致、

    马克·格拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不能说这可能是什么。 振动测试提示存在机械问题。 因此我会检查该部件不会丢失总线上的电源或连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    我们将重新检查以确保 BMS 不会断电、并且通信正常工作。

    谢谢、此致、

    马克·格拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marc、您好!

    听起来不错、请告诉我们是否有任何更新。

    此致、

    尼克·理查兹