This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18511KCS:PMOS 和 NMOS 致力于

Guru**** 2811345 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17571Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363611/csd18511kcs-pmos-and-nmos-promote

器件型号:CSD18511KCS
主题中讨论的其他器件:CSD17571Q2

TI 人很好

客户需要功率 MOS、30V VDS、希望 CISS 可以低于1500pF、因为 TI.com 没有直接滤波器。

您可以 向我推荐 NMOS 和 PMOS 吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    感谢您向客户推广 TI FET。 TI 的 P 沟道 FET 最高只能达到-20V、我们没有任何-30V PFET。 MOSFET 产品表不包含 CISS 滤波器。 但是、您可以对 QG 进行排序、因为它与 CISS 成正比。 请勿提及任何电流或导通电阻要求-仅限 CISS < 1500pF 且 BVDSS >= 30V。 我们有许多器件可以满足这些基本要求。 请查看采用2x2mm SON 封装的 CSD17571Q2 30V NFET、CISS = 360pF 典型值、468pF 最大值 如果您可以分享更多的应用要求、缩小 FET 选择范围可能更容易。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    跟进以查看您的问题是否已解决。 请告诉我。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    由于我没有听到任何回复、我假设您的问题已解决、将关闭此主题。

    谢谢。

    约翰