This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:充电电压/电流限制问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353964/bq25792-charge-voltage-current-limit-question

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ25798

大家好、

有一些问题需要向您确认。 我们的 PROG 电阻设置13.7k Ω。

对于充电电流限制、默认值为1A、数据应为95d、因为0d 是50mA、步长为10mA。

是这样吗?

另外,9bit 具有512个步长,这意味着最大充电电流应为50mA * 512 * 10mA = 5170mA。 只能达到5000mA 的传输范围?

对于充电电流限制、我认为它表示 CC 模式下的充电电流? 是这样吗?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    恒定电流(CC)模式下的充电电流被钳位至最大5A。  对于1A 的充电电流、寄存器设置如下所示:

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    为什么64D 在这里代表1A 充电电流? 如何计算?  

    如果充电电流为8位而不是9位、则看起来是64D。

    此致、

    罗伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    [报价 userid="424310" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353964/bq25792-charge-voltage-current-limit-question/5165522 #5165522"]为什么64D 在这里代表1A 充电电流? 如何计算?  [/报价]

    如何计算:

    1000mA / 10mA = 100步

    100dec=0x64Hex。

    如果充电电流是8位而不是9位,则似乎计算出64D。

    不是、它是9位。 8-0

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    谢谢你。 如果 BQ25792提供12V 电压、我想检查是否需要在初始设置任何必要寄存器、以便 BQ25792为电池充电?

    现在我只设置1h (700mA)/3h (12.6V)/9h (80mA)。

    以下是我们的原理图。

    如果我们有两个输入电压、一个是来自 type-C 的5V、另一个是来自适配器的12V。

    如果我要切换电压输入、需要手动控制 EN_ACDRV、正确吗?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    我想检查是否存在需要初始设置的必要寄存器,以便在 BQ25792提供12V 电压时让 BQ25792为我们的电池充电?

    不需要、不需要对寄存器进行任何更改。

    如果我想切换电压输入,我需要手动控制 EN_ACDRV,是否正确?

    是的、这是正确的。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Christian:

    谢谢你。 芯片可以正常工作、下面我想和您一起检查一下。

    1.对于 ACDRV1/2机制,不确定哪个章节对其进行了描述。 因为我们今天进行了一些测试。 如果我们仅通过 VAC1提供电源、则无法更改 ACDRV 的0x13寄存器。 当我们断开主电源和辅助电源的连接时、0x13寄存器= 0x21并且无法更改。 这是正常的吗?

    2.如果我们只给 VAC2供电、AVDRV 自动切换电源是否会从 VAC1切换到 VAC2?

    3、如果 VAC1和 VAC2都有电源、我认为 BQ25798默认使用 VAC1电源、是不是正确? 我们是否可以使用0x13寄存器进行开关、以使用次级电源为 VBUS 供电?

    4.是否可以强制 BQ25792模式作为预充电模式、并检测我们现在使用的预充电模式电流?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    对于 ACDRV1/2机制,不确定哪一节对其进行了描述。 因为我们今天进行了一些测试。 如果我们仅通过 VAC1提供电源、则无法更改 ACDRV 的0x13寄存器。 当我们断开主电源和辅助电源的连接时、0x13寄存器= 0x21并且无法更改。 是否正常?

    当 VAC1/VAC2断开时、在 REG0x13中无法更改的位只有7、6、1。  

    2. 如果我们只提供 VAC2电源、AVDRV 自动切换电源是否会从 VAC1切换到 VAC2?

    是的、正确。

    3. 如果 VAC1和 VAC2均已通电、我认为 BQ25798将默认使用 VAC1电源、是否正确? 我们是否可以使用0x13寄存器来切换使用次级电源来为 VBUS 供电?

    我建议参考部分、  9.3.5.4两个 ACFETS - RBFET 产品说明书中的该部分进行了更详细的说明。

    4. 是否可以将 BQ25792模式强制为预充电模式、并检测我们现在使用的预充电模式电流?

    可以通过两种不同的方法强制 BQ25792器件进入 PRECHARGE 模式、以检测预充电电流。

    一种方法是更改 REG0x08[7-6]、这将更改从预充电到快速充电的电池电压阈值。

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您的评论。

    对于 REG08[7:6]、您是否意味着我们可以调整仅预充电和快速充电的阈值? 如果电池充电模式处于快速充电模式、我的客户目的可能是要强制使模式从快速充电模式进入预充电模式。  


    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    如果电池充电模式处于快速充电模式,我的客户目的可能是要强制将模式从快速充电模式切换到预充电模式。  [/报价]

    在快速充电模式下、我们无法强制器件进入 PRECHARGE 模式。 我对它的目的感到困惑。 是否存在客户无法更改快速充电电流以匹配预充电电流的原因? 这在本质上等同于强制其进入预充电模式。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian

    最后一个问题、我误解了客户的要求、无需评论。

    感谢您对本主题的支持。  

    此致、

    罗伊