This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:TPS4H160BQPWPRQ1在接地短路和过流情况下、移除短路故障和放大器;重新启用可以恢复正常输出的 INx。 为什么 TPS2HB16AQPWPRQ1和 TPS1HB08AQPWPRQ1必须消除短路故障并运行可正常恢复的 LATCH 引脚

Guru**** 1624225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2HCS10-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365992/tps4h160-q1-tps4h160bqpwprq1-when-short-to-gnd-and-overcurrent-remove-short-fault-re-enable-inx-which-can-recovery-normal-output-why-tps2hb16aqpwprq1-and-tps1hb08aqpwprq1-must-remove-short-fault-and-operate-latch-pin-which-ca

器件型号:TPS4H160-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2HCS10-Q1

您好 TI

TPS4H160BQPWPRQ1在 GND 短路和过流情况下、 消除短路故障并重新启用可以恢复正常输出的 INx。 为什么 TPS2HB16AQPWPRQ1和 TPS1HB08AQPWPRQ1必须 消除短路故障并运行  可恢复正常输出的 LATCH 引脚? 为什么会有不同呢?

为什么 通过 ENx 引脚使 TPS2HB16AQPWPRQ1和 TPS1HB08AQPWPRQ1恢复正常??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ling、

    它们是两个独立的世代部件。 这并没有明确的功能原因、但是我们收到的反馈是、将引脚与内核使能引脚分开、以便在发生故障时重试更加干净。

    诸如 TPS2HCS10-Q1之类支持 SPI 的较新器件允许对故障和重试进行全面配置、甚至可以屏蔽单个错误。

    此致、
    时间