(1)我正在尝试使用 BQ25172配置镍氢充电电路。
500mA@600 Ω
VSET = 3节+内部、18k Ω
TS=热10k Ω
输入电压=5V-1A
在这种情况下、VOUT_OVP=1.7V×3节电池=5.1V、超出了 VIN=5V。
是否可以根据电压检测充满电?
在这种情况下、检测到的电压是多少?
(2)我正在使用电子负载检查充电停止电压。
随着 VIN 增大、充电停止电压似乎会降低、这是意料之外的事情。
相反,这不是恒定的。
设置存在什么问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
(1)我正在尝试使用 BQ25172配置镍氢充电电路。
500mA@600 Ω
VSET = 3节+内部、18k Ω
TS=热10k Ω
输入电压=5V-1A
在这种情况下、VOUT_OVP=1.7V×3节电池=5.1V、超出了 VIN=5V。
是否可以根据电压检测充满电?
在这种情况下、检测到的电压是多少?
(2)我正在使用电子负载检查充电停止电压。
随着 VIN 增大、充电停止电压似乎会降低、这是意料之外的事情。
相反,这不是恒定的。
设置存在什么问题?
你好
问题1:
"是否可以根据电压检测充满电?" --对于镍氢电池,这不表示充满电,可以提供电量状态的粗略指示。 BQ25172是基于定时器的、充电时的电流较低、足够长以充满电。
问题2:
"设置有什么问题?" --如果这是电子负载,它可能不是增加输出电压与电流无关,以模拟电池充电。 BQ24040用户指南的图2中显示了电池仿真器的一个示例。
您好、Bill Johns - San。 感谢您的答复。
在这种情况下、BQ25172只是一种定时器充电器、
我们是否应该认为有必要根据时间设置电流?
因为电压和温度监测仅在发生
异常、这是否意味着它将不会停止、直到时间到来、除非
即使施加过大的电流、也会出现异常?
此外、如果在初始充电完成后关闭电源、
不会出现间歇性充电? 或者、查看这些计时器如何缩短
打开电源时的电压是多少?
你好
我们是否应该考虑有必要根据时间设置当前?
是的、充电时间可设置为4小时至22小时。 电流通常设置为电池容量(C)的25%左右。 a 2000mA 电池为4或6小时的500mA 电流。
除非
即使电流过大也会出现异常?
如果将电流限制为防止过度消耗、镍氢电池可以承受过度充电、温度为25%。
此外,如果在初始充电完成后关闭电源,将
不会发生间歇性充电?
电源关闭、当电源重新打开时、充电器将检查电池电压。 如果高于1.33V/电芯 、则不会开始充电、低于1.33V/电芯充满电时将开始。 如果配置为发送器充电、它将在电压降至1.33V/节以下时启动