This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066:最大输出功率支持能力是多少?

Guru**** 2502415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066, TPS25985, TPS25990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365407/lm25066-what-is-the-maximum-output-power-support-capability

器件型号:LM25066
Thread 中讨论的其他器件: TPS25985TPS25990

BU 先生/女士、

如果我的客户希望将 LM25066用于12V/120A (OCP= 180A)应用、您是否发现 LM25066有任何问题?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    请填写设计计算器并分享以便回顾。  

    www.ti.com/.../SNVU310

    您能否在此处提供 TPS25990 + TPS25985/4电子保险丝解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Avishek。

    我的客户只是调查它。

    我还提出了电子保险丝解决方案供他们参考。

    如果您可以通过设计 Excel 工具提供参考电路、那对他们来说很好。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    请浏览 TI.com 中的产品文件夹。 您将获得所有信息。