This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:支持 BQ25756E

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E, BQ25756, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365739/tps25751-support-bq25756e

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:BQ25756

工具与软件:

大家好、

由于 BQ25756E 和 BQ25756具有不同的 I2C 地址、因此应如何在应用程序自定义工具中进行配置、从而使 TPS25751可与 BQ25756E 正常搭配使用?

如果 TPS25751无法连接到 BQ25756E如何使用 TPS25751 EVM 验证 DRP 模式源功能? 您能帮助指导一下吗?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将会、

    我们当前仅支持地址为0x6B 的 BQ 器件。 在当前无法更改此设置。  

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我将通过邮件联系您、以便进一步讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!